请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 您好!
我使用 FDC2214EVM 读取小电容信号(大约50pF)。 您能否告诉我此 EVM 读数的不确定性或如何计算它(无论环境影响或寄生电容如何)?
配置:
三个通道(CH0、1和2)、外部振荡器40MHz、分频器代码1、稳定计数1024、基准计数1024和输入抗尖峰脉冲滤波器10MHz。
非常感谢!
红光
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 FDC2214EVM 读取小电容信号(大约50pF)。 您能否告诉我此 EVM 读数的不确定性或如何计算它(无论环境影响或寄生电容如何)?
配置:
三个通道(CH0、1和2)、外部振荡器40MHz、分频器代码1、稳定计数1024、基准计数1024和输入抗尖峰脉冲滤波器10MHz。
非常感谢!
红光