This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214EVM 的读数不确定性是多少?

Guru**** 2592450 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608059/fdc2214evm-what-is-the-fdc2214evm-reading-uncertainty

器件型号:FDC2214EVM

您好!

我使用 FDC2214EVM 读取小电容信号(大约50pF)。 您能否告诉我此 EVM 读数的不确定性或如何计算它(无论环境影响或寄生电容如何)?  

配置:

三个通道(CH0、1和2)、外部振荡器40MHz、分频器代码1、稳定计数1024、基准计数1024和输入抗尖峰脉冲滤波器10MHz。

非常感谢!

红光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongliang、

    要检查 EVM 的本底噪声、您可以在 OneUI GUI 中流式传输数据并监控数据波动。 通常、EVM 的本底噪声是几个 FF。

    此致、

    Yibo