请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我对时钟信号以及芯片的电流消耗有几个问题:
1) 1) MCU_CLKOUT 的用途是什么? 如果 MCU 有自己的振荡器、命令是否不会通过 SPI 时钟和通过 LVDS 时钟的数据同步?
2) 2) PMIC_CLK 如何工作? 根据我的理解、它用于使 PMIC 的开关与芯片保持同步。 是这样吗?
3) 3)如何在表5-3中确定电流值? 这些是 可以从电源获取的最大电流吗? VIN_13RF1和 VIN_13RF2列为2000mA、但我们在测试中没有看到与之接近的任何内容。 是否有办法根据我们的设置确定最大消耗电流?
谢谢、
Faiz