This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:有关 MCU_CLKOUT/PMIC_CLKOUT 和电流消耗的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607978/awr1243-questions-regarding-mcu_clkout-pmic_clkout-and-current-consumption

器件型号:AWR1243

您好!

我对时钟信号以及芯片的电流消耗有几个问题:

1) 1) MCU_CLKOUT 的用途是什么? 如果 MCU 有自己的振荡器、命令是否不会通过 SPI 时钟和通过 LVDS 时钟的数据同步?

2) 2) PMIC_CLK 如何工作? 根据我的理解、它用于使 PMIC 的开关与芯片保持同步。 是这样吗?

3) 3)如何在表5-3中确定电流值? 这些是 可以从电源获取的最大电流吗? VIN_13RF1和 VIN_13RF2列为2000mA、但我们在测试中没有看到与之接近的任何内容。 是否有办法根据我们的设置确定最大消耗电流?

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    MCU 时钟输出是一个与切片器输出对齐的40-50MHz 信号。 这不是必需的。
    根据引脚多路复用器的不同、它可能不会被使用。

    PMIC 时钟是分频后的时钟、可用于 PMIC 时钟。 但是、PMIC 启动前需要有 PMIC 时钟、或者需要有 I2C 命令序列切换到外部时钟。 修改 PMIC 时钟的方法是将 CLK、2xCLK 杂散从目标雷达 Rx 信号中移出。 在默认软件中、此功能未启用。

    这些是特定于用户的。 您可以修改 EVM 以使用串联电阻测量每个 RF1、RF2、该电阻应非常低、或使用带有电流探头夹的小线环测量每个 RF1、RF2。 除了列出的最大电流之外,我们还必须使用修改过的 EVM 测量特定情况。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    为了补充 Joe 提到的内容,您认为,仅对于 SPI 通信和 LVDS 数据采集,您就不需要同步 MCU 时钟输出。 在单芯片用例中、这更多地是减少为 MCU 使用单独时钟的选项、但并不强制使用。

    关于表5-3中的电流数,这些是在最坏情况下传输期间的峰值电流,可用于 PCB 上的功率预算。 但是、典型情况下的电流可能较低。 您可以使用功耗估算扩展表( www.ti.com/.../swrm018)了解您的场景中的预期电流。

    此致、
    Vivek