请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 主题中讨论的其他器件: IWR1642
您好!
一些客户要求提供将用作起点的 Radar Studio 后处理函数的 Matlab 源代码。 它们至少需要导入函数(雷达原始数据和雷达配置)以及距离、速度和角度 FFT。 我们如何帮助他们?
谢谢、
François μ A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Francois:
遗憾的是、无法共享源代码。 但是、用户应根据数据路径来解释数据。 下面链接的文件详细说明了数据路径的结构。
此致、
Kevin