This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:Radar Studio 后处理函数的 MATLAB 源代码

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607862/iwr1443-matlab-source-code-of-radar-studio-post-processing-functions

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!

一些客户要求提供将用作起点的 Radar Studio 后处理函数的 Matlab 源代码。 它们至少需要导入函数(雷达原始数据和雷达配置)以及距离、速度和角度 FFT。 我们如何帮助他们?


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    遗憾的是、无法共享源代码。 但是、用户应根据数据路径来解释数据。 下面链接的文件详细说明了数据路径的结构。

    www.ti.com/.../swra555.pdf


    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    谢谢你。 除了上述应用手册之外、我还发现 IWR1642 MMW 演示的 Doxygen 文档及其 DSP 子系统代码也是一个很好的参考。 由于无需查看 IWR1443硬件加速器的详细信息、因此该 DSP 代码更易于理解。

    此致、
    François μ A。