This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度数据错误的原因

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608036/hdc1080-cause-of-humidity-data-error

器件型号:HDC1080

 大家好、

我们的一位客户正在自行评估 HDC1080。 在评估中、他们发现 HDC1080湿度数据有+10%的误差。  他们检查了传感器表面、  然后发现传感器上有一些颗粒。 他们认为 这是湿度数据错误的原因之一。 但他们想知道 是否有其他原因。

那么、您能否告诉我湿度数据错误的原因是什么、除了颗粒?

请您回复。

此致、

Kazuya Nakai。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    我们 E2E 支持团队的一名成员将很快与您联系。

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    喀祖亚-圣、
    颗粒很可能会影响用作湿度传感器的聚合物。 这就是我们有操作和焊接指南的原因。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    非常感谢您的回复。

    我将告诉客户遵循焊接指南。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。