请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 大家好、
我们的一位客户正在自行评估 HDC1080。 在评估中、他们发现 HDC1080湿度数据有+10%的误差。 他们检查了传感器表面、 然后发现传感器上有一些颗粒。 他们认为 这是湿度数据错误的原因之一。 但他们想知道 是否有其他原因。
那么、您能否告诉我湿度数据错误的原因是什么、除了颗粒?
请您回复。
此致、
Kazuya Nakai。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.