This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 评估演示无法正常工作

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607718/iwr1642boost-iwr1642boost-eval-demo-not-working

器件型号:IWR1642BOOST

我有一个 IWR1642BOOST 评估套件

我已经按照说明视频和用户指南进行了操作、演示根本无法正常工作。

dev.ti.com/.../

基于 Web 的演示可以启动并加载 Chrome 插件、并且额外的软件没有问题、经过几次尝试后、我让 Windows 检测两个串行端口。

该演示确实连接到器件、当我按下"Send config"以使控制台回复它正在通话且传感器已启动。 但是、当我单击"Plots"选项卡时、那里从未有任何数据。

串行端口在第一次尝试后似乎锁定。 我必须重新配置端口、然后才能再次进行通信。 但在第二台机器上、它甚至不会这样做。

我已经按照用户手册中的建议安装了 EMU 包。

我尝试过两台计算机,Win7和 Win10,结果相同。

感谢您的任何帮助。

谢谢

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    执行“发送配置”时,您能否共享可视化工具窗口的屏幕截图?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    它是用户指南中建议的5V 2.5A 插件包。

    5V 电源指示灯(未明确标记)闪烁、表示插座正在打嗝、因此似乎2.5A 不够、或与引线压降边缘。

    这就是我看到的间歇性的原因。

    现在似乎工作正常。 谢谢。