请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 一
我有一个 IWR1642BOOST 评估套件
我已经按照说明视频和用户指南进行了操作、演示根本无法正常工作。
基于 Web 的演示可以启动并加载 Chrome 插件、并且额外的软件没有问题、经过几次尝试后、我让 Windows 检测两个串行端口。
该演示确实连接到器件、当我按下"Send config"以使控制台回复它正在通话且传感器已启动。 但是、当我单击"Plots"选项卡时、那里从未有任何数据。
串行端口在第一次尝试后似乎锁定。 我必须重新配置端口、然后才能再次进行通信。 但在第二台机器上、它甚至不会这样做。
我已经按照用户手册中的建议安装了 EMU 包。
我尝试过两台计算机,Win7和 Win10,结果相同。
感谢您的任何帮助。
谢谢
Dave。