This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649417/afe4404evm-afe4404

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

您好!

我使用的是 AFE4404 GUI。 此外、通过安装所需的电阻器、我将在 AFE4404传感器板上使用 OSRAM 光学传感器。

请指导我如何选择 TIA 增益和 Cf 的最佳值 我是否必须观察 LED1的波形才能观察检测到心跳?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    应选择 TIA 增益(即 RF)和 CF,使 RF*CF 为采样周期的1/10。 您可以增加射频,以便获得后处理块所需的适当信号,对于该射频,请选择 CF,使 RF*CF 达到采样周期的1/10。

    是的、要观察心跳、您必须观察点亮 LED 的相位(根据设置、它可以是 LED1/LED2)。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢您的反馈。

    我需要更多信息。 您能解释一下 PRF 和采样周期之间的差异。 此外、为什么我无法在 GUI 中将占空比提高10%以上?

    如何确定要添加或减去的电流幅度?

    我已连接我正在观察的波形。 能不能告诉我我应该怎么做才能使波流畅。 现在、这些参数的值显示如下

    PRF=110Hz

    占空比= 10

    RF=25K Cf=5pF

    LED1 = 30.4

    LED2 = LED3 = 0

    我使用的是 OSRAM 传感器而不是 NJL5513R 传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    PRF 和采样频率相同。
    是的、在 GUI 中占空比限制为10%。 这个限制的原因是、您不会通过增加占空比来获得任何增益。 然而、更大的占空比将直接增加您的功耗。 我们几百人的准时指示灯应该足够了。
    为了使波形平滑、您必须避免噪声拾取(主要是电源中的60/50Hz)。 因此、请尝试从电池供电的笔记本电脑运行 EVM、而不要与车身发生任何电气接触。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    通过从电池供电的笔记本电脑运行 EVM、可以大幅平滑波形。 我发送的波形的快照是通过手指尖获取的。 我无法从手腕上获得相同的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    对于手腕、您可能需要对更高的 LED 电流进行编程、因为血管可能深于皮肤下。
    另请注意、增大 LED 电流时、信号的直流电压将增大(甚至可能使 ADC 饱和)。 因此、您必须使用偏移消除 DAC 来减去直流。 为此、只需估算直流电流(OUTP/(2*RF)的平均值)并在极性位设置为1 (以减法)的情况下在偏移 DAC 中对相同电流进行编程。
    取消 DC 后,您可以使用较高的 TIA_GAIN (即 RF)放大 PPG 信号。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    LED1环境温度是否代表光电二极管的电流? 要估算直流电流、我必须获取 LED1或 LED1环境温度的平均输出吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    LED1环境指示 LED 熄灭时光电二极管的电流。 这可能是由于室内照明或环境中的光线造成的。
    要估算直流消除的电流、您必须分别获取 LED1和 LED1环境温度的平均值、并在相应的相位中单独减去它们。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢您的所有回答。 我需要询问在哪里可以找到下图所示的腕带。 我知道在这里提出的问题不是正确的,但我找不到。 如果你能帮我,我会非常感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    您可以使用任何其他普通弹性带来固定传感器。
    只需确保它阻止环境光。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    我使用了其他普通弹性带、但它们在固定传感器以及阻断环境光方面非常有效。 这就是我想购买类似产品的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    该频带是在室内制作的、因此我们没有器件型号。
    您可以搜索 ESD 腕带并仅使用腕带部分。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我认为我需要你的帮助。 我仅使用绿色 LED 获得了良好的 PPG 信号。 来自信号的估计心率与地面真实心率相同。

    现在、我尝试使用红色和红外 LED 来估算 SpO2水平。 绿色指示灯熄灭。 将参数调整为

    LED 2电流= 30mA

    LED 3电流 = 20.8mA

    TIA CF x TIA 增益= 5pF x 10K

    我得到以下波形。 LED 3是典型的 PPG 信号、但我没有在 LED2上获得写入波形

    请指导我如何在 LED 2上获得典型的 PPG 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    LED2是否为红色 LED?
    您能否先在指尖处尝试? 这将确保寄存器设置正确。
    您还可以尝试通过对少数样本执行移动平均法来滤除高频噪声。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我在指尖处得到以下响应、并按如下方式设置参数

    LED 2电流= 19.2mA

    LED 3电流 = 14.4mA

    TIA CF x TIA 增益= 2.5pF x 100K

    TIA CF_SEP x TIA GAIN_SEP =2。 5pF x 10K

    OFFDAC LED2 = 6uA

    OFFDAC LED3 = 6uA

    之后、我尝试将波形置于手腕上。 我必须将 LED2电流增加到25mA 、其他参数相同。 我将数据导入 MATLAB 并应用移动平均值滤波器。 结果如下所示。 图来自 MATLAB

    信号仍然不好。 您可以观察到信号的交流电平非常低、并且信号也有噪声。 当我在指尖处获得良好的 PPG 信号时、我应该进一步做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    接收到的 PPG 信号量完全取决于传感器在身体上的位置(由于明显的生物因素)。
    话虽如此、以下是我在看到波形后的观察结果。
    1) 1)信号的直流电平为~0.73V。 您是否将偏移 DAC 设置为负-6uA 或6uA? 尽量多地消除直流电。
    2) 2)增加 LED 电流、以便更多的光能够穿透皮肤。
    3) 3)您能否查看信号的频谱。 这是为了找到噪声源、希望您不要选择交流电源。
    4) 4)您是否可以使用 LED-Ambient 而不是仅使用 LED 阶段。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    感谢您的回答。 您的问题答案如下
    1) 1)偏移 DAC 设置为-6uA。
    2) 2)我将增大 LED 电流并检查结果是否更好
    3) 3)我不认为是因为我得到了交流电源、因为在读取期间、我通过电池断开充电器来操作笔记本电脑。
    4) 4)实际上我正在使用您的 GUI 进行评估、因此我可以通过任何方式访问 LED 2和 LED 3环境。 因为日志数据仅包含 LED 1环境数据、而其他数据仅包含 LED 阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    在4个可用相位中、LED 关闭的相位具有环境信息。
    您可以使用数据保存所有四相数据、并自行在 Excel 工作表中减去环境数据。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    您可以看到可用的通道。 LED 1环境是否代表所有 LED 的环境数据? 例如、我必须在 LED2 - LED1环境温度和 LED3 - LED1环境温度下执行此操作。 对吗?

    此外、TIA_SEP_GAIN 为何会影响 LED3的直流电平、如 GUI TIA_SEP_GAIN 中所述、这适用于 LED2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    是的、您对环境减法正确无误。
    当您启用单独的增益时、LED2和 LED3将具有一个增益、而 LED1/LED1环境将具有另一个设置。
    有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.3.1.2节。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我也可以通过手指和手腕来评估心率和 SpO2、但我需要提出一个问题。 在测试过程中、我发现 LED2和 LED3有时会饱和至0.6。 为什么会这样呢? 如果它饱和、那么它应该饱和到1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    您能在这些停滞状态下读取输出寄存器(即42d 至47d)吗?
    到底是什么原因导致了这种情况? 您是否更改了一些将 AFE 置于此状态的寄存器?
    此外、在运行 EVM 默认寄存器设置时、您是否会看到此类饱和?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    我将关闭此主题、因为一段时间以来没有任何后续行动。 如果您有其他问题、可以随时发布、该主题将自动重新打开。