https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649417/afe4404evm-afe4404
器件型号:AFE4404EVM主题中讨论的其他器件:AFE4404
您好!
我使用的是 AFE4404 GUI。 此外、通过安装所需的电阻器、我将在 AFE4404传感器板上使用 OSRAM 光学传感器。
请指导我如何选择 TIA 增益和 Cf 的最佳值 我是否必须观察 LED1的波形才能观察检测到心跳?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649417/afe4404evm-afe4404
器件型号:AFE4404EVM您好!
我使用的是 AFE4404 GUI。 此外、通过安装所需的电阻器、我将在 AFE4404传感器板上使用 OSRAM 光学传感器。
请指导我如何选择 TIA 增益和 Cf 的最佳值 我是否必须观察 LED1的波形才能观察检测到心跳?
谢谢你
Prabin、您好!
我认为我需要你的帮助。 我仅使用绿色 LED 获得了良好的 PPG 信号。 来自信号的估计心率与地面真实心率相同。
现在、我尝试使用红色和红外 LED 来估算 SpO2水平。 绿色指示灯熄灭。 将参数调整为
LED 2电流= 30mA
LED 3电流 = 20.8mA
TIA CF x TIA 增益= 5pF x 10K
我得到以下波形。 LED 3是典型的 PPG 信号、但我没有在 LED2上获得写入波形
请指导我如何在 LED 2上获得典型的 PPG 信号。
Prabin、您好!
我在指尖处得到以下响应、并按如下方式设置参数
LED 2电流= 19.2mA
LED 3电流 = 14.4mA
TIA CF x TIA 增益= 2.5pF x 100K
TIA CF_SEP x TIA GAIN_SEP =2。 5pF x 10K
OFFDAC LED2 = 6uA
OFFDAC LED3 = 6uA
之后、我尝试将波形置于手腕上。 我必须将 LED2电流增加到25mA 、其他参数相同。 我将数据导入 MATLAB 并应用移动平均值滤波器。 结果如下所示。 图来自 MATLAB
信号仍然不好。 您可以观察到信号的交流电平非常低、并且信号也有噪声。 当我在指尖处获得良好的 PPG 信号时、我应该进一步做些什么。