主题中讨论的其他器件:AFE4300
您好!
我使用 AFE4300的评估套件
AFE4300评估板和器件 GUI (Android/windows)的源代码是否可用?
此致、
Amol
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 AFE4300的评估套件
AFE4300评估板和器件 GUI (Android/windows)的源代码是否可用?
此致、
Amol
Prabin、您好!
我们已使用 AFE4300开发了自己的硬件、该硬件具有与其他微控制器的通信接口、
因此、我们无法将硬件连接到 PC 和 AFE4300 GUI
即使我们在 IOUT1和 IOUT0之间连接了1K 虚拟电阻器、也会获得 BCM 测量的波动 ADC 值(21930和43945)
如何验证输出?
是否有任何其他方法可以解决此问题?
请分享 AFE4300EVM 电路板上的 TI 微控制器的完整源代码、以便至少确认代码实施
此外、如果您还共享 GUI 的源代码、这将非常有用
此致、
Amol