This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300软件支持

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651614/afe4300evm-pdk-afe4300-software-support

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

您好!

我使用 AFE4300的评估套件

AFE4300评估板和器件 GUI (Android/windows)的源代码是否可用?

此致、

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    AFE4300EVM 的产品网页(如下所示)提供了 EVM 的源代码和 GUI 安装程序。
    www.ti.com/.../afe4300evm-pdk


    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我们已从同一链接下载并检查源代码、但无法找到有关以下器件的信息

    1. AFE4300的初始化

    2. BCM 部分的初始化(重量测量除外)

    您能不能支持相同的器件

    此致、

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    您可以使用 AFE4300EVM 的 GUI 为 BCM 生成初始化代码。
    配置 AFE 后、请使用"Save (保存)"选项卡保存寄存器设置。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我们已使用 AFE4300开发了自己的硬件、该硬件具有与其他微控制器的通信接口、

    因此、我们无法将硬件连接到 PC 和 AFE4300 GUI

    即使我们在 IOUT1和 IOUT0之间连接了1K 虚拟电阻器、也会获得 BCM 测量的波动 ADC 值(21930和43945)  

    如何验证输出?

    是否有任何其他方法可以解决此问题?

    请分享 AFE4300EVM 电路板上的 TI 微控制器的完整源代码、以便至少确认代码实施

    此外、如果您还共享 GUI 的源代码、这将非常有用

    此致、

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    您可以在仿真模式下运行 AFE4300GUI、并在配置信号链后从"低级配置"页面获取所需的寄存器设置。
    AFE4300EVM 以及 GUI 中未内置任何初始化、所有控件均提供给用户。 因此、拥有这些源代码不会有所帮助。
    关于 BCM 值、它是处于 FWR 模式还是 IQ 模式?

    此致、
    Prabin