主题中讨论的其他器件:LDC1101
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
您能否详细了解如何通过示例确定 Rp?
SNAA221A 指令规定 LDS 引入 Rp_min 和 Rp_max 因此、当 Rp_min 进入时、振幅会增加。
关于这些问题(请按顺序回答):
1、1测量周期 Rp 是如何的?
2.当目标不在线圈附近时、我将示波器连接到 INA 和 INB、然后我看到振幅会增加然后降低(自然频率振荡的振幅由指数调制、因此会循环调制)。 在恒定 Rp 下、振幅增加了多少? (选项:a) LDC 增加电压(具有恒定电阻) b) LDS 人为增大电流(具有恒定电阻) c) LDS 改变其电阻(电流不变)。
2.当目标靠近线圈时,如何计算 Rp? (我想将电路上的变化电压与某种参考电压进行比较)