This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1000EVM:LDC1000如何测量 LC 振荡电路的并联电阻

Guru**** 2593580 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649424/webench-tools-ldc1000evm-how-ldc1000-measure-parallel-resistance-of-lc-tank

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

您能否详细了解如何通过示例确定 Rp?
 
SNAA221A 指令规定 LDS 引入 Rp_min 和 Rp_max 因此、当 Rp_min 进入时、振幅会增加。

关于这些问题(请按顺序回答):
1、1测量周期 Rp 是如何的?

2.当目标不在线圈附近时、我将示波器连接到 INA 和 INB、然后我看到振幅会增加然后降低(自然频率振荡的振幅由指数调制、因此会循环调制)。 在恒定 Rp 下、振幅增加了多少? (选项:a) LDC 增加电压(具有恒定电阻) b) LDS 人为增大电流(具有恒定电阻) c) LDS 改变其电阻(电流不变)。

2.当目标靠近线圈时,如何计算 Rp? (我想将电路上的变化电压与某种参考电压进行比较)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktor、

    LDC 通过交替两个不同的电流驱动来测量 Rp、这两个电流驱动对应于 RPMIN 和 RPMAX。 LDC 跟踪驱动 RPMIN 电流和 RPMMAX 电流的时间量、因此可以确定平均电流。 LDC 还控制传感器振幅、以便将其平均值计算到固定水平。 通过了解电压、电流和 Georg Ohm、我们可以确定 Rp。

    注意-您需要确保在测量 Rp 时出现三角调制模式、因为这对应于交替的 RPMIN 和 RPMAX 值。 对于 LDC1000、您需要确保按照数据表中的说明正确设置 CFB 电容器。 我还强烈建议使用 LDC1101、因为它在许多方面都是卓越的-精度更高、分辨率更好、速度更快、尺寸更小且价格也更便宜。



    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Сhris!

    我提出问题、因为我想了解传感器的原理。 这很重要、因为我们希望自己制造一个金属检测传感器。 我将分析您的答案、然后再问您。
    请勿关闭主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不理解最后的原则 让我们来看一个具体示例。
    让我们:
    1、我选择了4伏峰峰值的振幅。 因此、正周期的振幅为2V
    kΩ kΩ Rpmin = 1、026k Ω、Rpmax = 7、182 μ A
    kΩ、Rp 的当前值应为2k Ω

    它是如何工作的? 我理解:
    LDC 计算最小电流 IMIN = 2V/7、182 kΩ= 0、28mA;
    2、LDC kΩ 最大电流 Imax = 2V/1.026 μ A = 1.95mA;
    LDC 具有来自 IMIN (或不是?)的线性上升时间 Imax、以及 IMIN 的线性缩短时间。
    kΩ 在调制期间、环路阻抗为2 μ A (正如我们所假设的那样)、调制电流流经井环、那么电路上的电压将为:在 IMIN 电流(对于 Rpmax)下:0.28mA * 2kΩ= 0.56V、Imax (对于 Rpmin): 1.95mA * 2kΩ= 3.84V
    无法提供3.84V、因为电压限制为2V!!
    我出了什么问题? 如何进行测量?
    我了解如何按时间计算电压-这是电压以线性方式增加的时候、因此您将讨论一个三角形。
    但我不明白如何执行电流调制、电压增加和平均电流计算?

    请帮助我了解我的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面我对我的问题提出了其他问题和解释。
    我不理解最后的原则 让我们来看一个具体示例。
    让我们:
    1、我选择了4伏峰峰值的振幅。 因此、正周期的振幅为2V
    kΩ kΩ Rpmin = 1、026k Ω、Rpmax = 7、182 μ A
    kΩ、Rp 的当前值应为2k Ω

    它是如何工作的? 我理解:
    LDC 计算最小电流 IMIN = 2V/7、182 kΩ= 0、28mA;
    2、LDC kΩ 最大电流 Imax = 2V/1.026 μ A = 1.95mA;
    LDC 具有来自 IMIN (或不是?)的线性上升时间 Imax、以及 IMIN 的线性缩短时间。
    kΩ 在调制期间、环路阻抗为2 μ A (正如我们所假设的那样)、调制电流流经井环、那么电路上的电压将为:在 IMIN 电流(对于 Rpmax)下:0.28mA * 2kΩ= 0.56V、Imax (对于 Rpmin): 1.95mA * 2kΩ= 3.84V
    无法提供3.84V、因为电压限制为2V!!
    我出了什么问题? 如何进行测量?
    我了解如何按时间计算电压-这是电压以线性方式增加的时候、因此您将讨论一个三角形。
    但我不明白如何执行电流调制、电压增加和平均电流计算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    由于存在交流信号、因此电压上存在比例因子。 该比例因子可将电压降低至 LDC 可支持的电压。 数据表中列出了实际的电流驱动器。

    调制(驱动 RPMIN/RPMAX 电流驱动)在传感器的多个周期内完成、因此对传感器的信号振幅应用了三角波调制。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    一段时间没有听说过这方面的内容、因此我将关闭它。 如果您需要更多信息、我们将为您提供帮助。

    此致、
    Christo