请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 你(们)好
我在使用 xwr1642的 hs 设备时遇到了一些问题。
在我将 cpfromProgramr_flash.bin 下载到我的 devcie 后、
我通过 CCS 调试连接 ARM 内核、以确保 cpfromProgrammer 正在运行。
我监控序列中的数据、但得到无序的字符,我设置的耳塞速率为57600、十六进制窗体数据如下所示:
有什么问题,请帮我检查。
BR
六