This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:HS 器件存在问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649265/awr1642-problem-with-hs-device

器件型号:AWR1642

你(们)好

我在使用 xwr1642的 hs 设备时遇到了一些问题。

在我将 cpfromProgramr_flash.bin 下载到我的 devcie 后、

我通过 CCS 调试连接 ARM 内核、以确保 cpfromProgrammer 正在运行。

我监控序列中的数据、但得到无序的字符,我设置的耳塞速率为57600、十六进制窗体数据如下所示:

有什么问题,请帮我检查。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Havi、您好!
    我们正在研究这个问题。 很快回来。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在脱机解析时关闭此线程。

    -Raghu