This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642上的 BPMPHASE 和 TWIDINCR

Guru**** 2594630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652952/awr1642-bpmphase-and-twidincr-on-awr1642

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

您好!

请告诉我 AWR1642上 param1_6和 param1_7寄存器的详细信息。

TRM 中 param1_6寄存器的 BPMPHASE 的详细函数是什么?
 我知道 AWR1642不支持波束形成的相移。

TRM 中 param1_7寄存器的 TWIDINCR 的详细功能是什么?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    我已将您的问题提交给 AWR 团队、本周有人应该会为您解答。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash-San、

    感谢你的答复。
    我期待得到答案。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    您查看的寄存器用于控制"雷达硬件加速器"。 AWR1642 (具有用于类似用途的 DSP)中不存在"雷达硬件加速器"、但 AWR1443 (以及更新的产品)中存在该加速器、可用于执行不同的操作、例如 FFT、CFAR、复数矢量乘法等 Param*寄存器允许配置一个操作序列、以便加速器可以执行多个操作、而无需 R4F。

    您可以在 TI 发布的两个文档中阅读有关硬件加速器的内容
    www.ti.com/.../swru526.pdf 上的雷达硬件加速器-第1部分
    您可以在本文档中阅读有关 BPMPHASE 的信息、它允许用户在1D-FFT 之前应用 BPM 代码。
    请注意、BPMPHASE 仅允许两个相位0和180度。 此外,您还可以在此处阅读有关 Param*寄存器使用的信息。
    2. www.ti.com/.../swru527.pdf 上的雷达硬件加速器-第2部分
    您可以在本文档中阅读有关 TWIDINCR 的内容、它允许用户对 ADC 数据执行频移。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo