请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件: AWR1443
您好!
请告诉我 AWR1642上 param1_6和 param1_7寄存器的详细信息。
TRM 中 param1_6寄存器的 BPMPHASE 的详细函数是什么?
我知道 AWR1642不支持波束形成的相移。
TRM 中 param1_7寄存器的 TWIDINCR 的详细功能是什么?
此致、
Nomo