This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:检测不同距离的物体

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649324/iwr1642boost-detecting-objects-at-different-distances

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTIWR1443

您好!

我在这里阅读了有关毫米波传感器实验的内容: 使用毫米波雷达测量物体高度 http:/dev.ti.com/tirex /#/?link=Software%2FmmWave%20Training%2FMeasuring %20Object%20Height %20with %20mmWave%20Radar"title="asdas" target="_pental">

我不理解成人在 x-y 图上的实验结果。 我希望看到一个地方和一个成人。 为什么 x-y 图上有4个点?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arsenii、您好!

    感谢您关注 TI 毫米波传感器。 如实验中所述、毫米波 EVM 安装在车库门入口、垂直于人目标上方。 IWR1443BOOST EVM 上天线的方位角视场约为110度、比人类头部在该范围内可以覆盖的方位角宽得多。 由于 FoV 较宽、我们可以看到来自人类目标其他部分的反射、这些反射被视为您在图上看到的额外点。

    FoV 取决于天线设计。 您还可以使用透镜聚焦光束。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    为什么成人只能获得3分? 还有一点:x-y 图上的 Mazda 3只有一个点、但距离曲线上标记了2个点。 Honda Civic si 在 x-y 图上有2分,但在距离曲线上有1分。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arsenii、您好!

    传感器从物体获取多个反射。 OOB 演示具有峰值分组选项、该选项已针对本实验启用。 峰分组仅选择并报告相邻检测点中最强的点。 OOB 演示支持在距离和多普勒维度进行峰值分组、您可以使用 mmWave Demo Visualizer configure 选项卡上的复选框启用/禁用其中一个或两个。 如果禁用峰值分组、您将看到更多点。

    我还想澄清一下实验图上显示的标记。 根据配置的 CFAR 阈值、检测到的峰在可视化工具上使用距离剖面图上的橙色点进行标记。 对于 Honda Civic 来说,距离曲线图上实际上有2个橙色点,对应于 XY 散点图上的两个点。 红圈不是可视化工具显示的一部分、而是我们在图像上放置的东西、以匹配距离剖面图和散射图中的点。

    此致
    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mazda 3结果的屏幕截图:

     

    我在 x-y 图上看到1点红色圆圈、在距离曲线上看到4点、一个红色圆圈、一个蓝色圆圈、两个不带圆圈。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arsenii、

    具有橙色点的峰值是 CFAR 检测算法根据配置的阈值标记为检测的峰值。 TI.com 上的毫米波培训系列提供出色的资源、您可以在其中获取有关 CFAR 检测方案的更多信息。 具体而言、 毫米波传感器1443硬件加速器培训视频 包含 IWR1443硬件加速器中 CFAR 检测器路径的概述。

    我相信蓝点会在图中增加一些混淆。 正如我之前提到的、红色(和蓝色)圆基本上是添加到图解快照中的注释、以匹配距离剖面图和散点图上的对应点。 同样、蓝色圆圈也会显示来自对象的其他强反射、但它们似乎会造成混淆、因此我们将采取措施从快照中删除它们。 感谢您的反馈。

    根据配置的阈值、CFAR 算法未将其上没有橙色点的峰值标记为检测。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arsenii、

    如果您对此主题没有任何其他问题、可以关闭此 TT 吗?

    谢谢
    尼廷