请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 IWR1642、 MMWAVE-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我将使用 IWR1642雷达。 它声称、如果我没有错、与 IWR1443相比、它还支持群集、跟踪和物体分类。 但是、通过查看 SDK 中提供的演示代码、我从未找到过此类功能。 我的问题是、如果提供这些附加功能、它们在哪里。
此致、
James