This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:IWR1642是否具有对群集、跟踪和对象分类的额外支持?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651235/ccs-iwr1642boost-does-iwr1642-have-additional-support-for-clustering-tracking-and-object-classfication

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我将使用 IWR1642雷达。 它声称、如果我没有错、与 IWR1443相比、它还支持群集、跟踪和物体分类。 但是、通过查看 SDK 中提供的演示代码、我从未找到过此类功能。 我的问题是、如果提供这些附加功能、它们在哪里。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、
    您的观察结果是正确的。

    群集、跟踪和对象分类等一些功能,不是当前 MMWAVE-SDK 的一部分,将添加到将来的 MMWAVE-SDK 版本中。

    我没有这种释放的日期。

    谢谢、
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juzheng、

    即将于1月中旬推出的 TI Resource Explorer 实验之一将涉及群集、因此请留意这段时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 期待新的演示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juzheng、

    我建议在 TI-Resource Explorer 上查看新的人员计数演示、网址为 :dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Akash