您好;
使用高级帧配置、是否可以收集具有纯实数 ADC 数据的线性调频脉冲子帧(以使用最大12.5Msps ADC)、然后收集另一个子帧包含复杂 ADC 数据? 由于开发板需要在切换之前进行下电上电、因此在实数收集和复杂收集之间切换时遇到问题。 我不确定为什么会这样。
谢谢、
Erik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好;
使用高级帧配置、是否可以收集具有纯实数 ADC 数据的线性调频脉冲子帧(以使用最大12.5Msps ADC)、然后收集另一个子帧包含复杂 ADC 数据? 由于开发板需要在切换之前进行下电上电、因此在实数收集和复杂收集之间切换时遇到问题。 我不确定为什么会这样。
谢谢、
Erik
Anil;
根据该文件、至少有64个点的样本采集。 在12.5MSPS 下、这将以~5us 的速度为您的最快线性调频脉冲时间提供上限。 如果使用复数模式、则只能使用6.25 MSPS 的采集速率、这意味着最快的线性调频脉冲为~10us。 一旦您增加干净数据收集所需的稳定时间、线性调频脉冲时间的2倍差异将极大地帮助最大不模糊速度计算。
现在、另一位 TI 员工认为、可以收集16个样本、但我仍然没有得到有关如何实际实现这一目标的响应、因为如果请求的样本少于64个、则现有传感器控制 API 会引发配置错误:
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/649002/2388052#2388052
在此之前、我需要满足64个样本的最低要求。
如果我有误解、请告诉我。 感谢您的回答。
-Erik