This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:是否可以在单个高级子帧配置中同时组合实数和复数 ADC 数据格式?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648780/awr1642boost-is-it-possible-to-combine-both-real-and-complex-adc-data-formats-within-a-single-advanced-sub-frame-configuration

器件型号:AWR1642BOOST

您好;

使用高级帧配置、是否可以收集具有纯实数 ADC 数据的线性调频脉冲子帧(以使用最大12.5Msps ADC)、然后收集另一个子帧包含复杂 ADC 数据? 由于开发板需要在切换之前进行下电上电、因此在实数收集和复杂收集之间切换时遇到问题。 我不确定为什么会这样。  

谢谢、
Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    看起来 ADCOUT CONF 的变化需要一个电源周期。:

    基于雷达接口文档:

    " 5.2.2子块0x0082–AWR_ADCOUT_CONF_SET_SB"
    该子块包含静态器件配置(适用于给定的下电上电周期)–与 ADC 输出的数据格式相关(包括数字滤波)。


    我们将确认这一点并相应地建议选项。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    使用"肤色1X"@ 6.25MHz 和"实际"@12.5MHz 时可估算的最大范围(或最大 IF 频率)相同。 这是因为、对于给定的采样率 fs、"kspin1X"提供0至 fs、"real"提供0至 fs/2 (忽略负频率)。

    因此、要以"实际"模式对0至 FS 进行采样、必须将采样率加倍、使其达到2 * FS。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil;

    我对更高数据速率感兴趣的原因不是为了最大距离、而是为了最大速度。

    根据实验和文档、该器件似乎无法将实际和复杂的数据收集与任何类型的高级帧配置混合使用。 我谨与你确认这一发言。

     


    谢谢、
    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、  

    没错。 "高级帧"的任何组合都不能进行实数和复杂数据收集。

    我仍然不理解最大速度如何以"只读"模式提高。 最大速度只是线性调频脉冲重复率的函数、它与 ADC 采样频率无关。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil;

    根据该文件、至少有64个点的样本采集。 在12.5MSPS 下、这将以~5us 的速度为您的最快线性调频脉冲时间提供上限。 如果使用复数模式、则只能使用6.25 MSPS 的采集速率、这意味着最快的线性调频脉冲为~10us。 一旦您增加干净数据收集所需的稳定时间、线性调频脉冲时间的2倍差异将极大地帮助最大不模糊速度计算。  

    现在、另一位 TI 员工认为、可以收集16个样本、但我仍然没有得到有关如何实际实现这一目标的响应、因为如果请求的样本少于64个、则现有传感器控制 API 会引发配置错误:

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/649002/2388052#2388052

    在此之前、我需要满足64个样本的最低要求。  

    如果我有误解、请告诉我。 感谢您的回答。
    -Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    有关配置文件配置的文档仍有待更新。 每个线性调频脉冲的最小 ADC 样本数为0.9中的4个(0.7中为64个)。

    您看到了什么错误?

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我收到此配置错误:

    #define RL_RET_CODE_PF_IDLE_TIME_1INVAL_IN (38U)/*最大 DFE 溢出时间>
    PF 空闲时间 const */ 

    MMW_DEMO 项目打印此错误消息后: [Cortex_R4_0]错误:MMWDemoMSS 毫米波配置失败[毫米波错误:-3108子系统:38]

    谢谢、
    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    该误差与样本数量没有任何关系。 您能否尝试一下在 radarstudio 的"斜坡计时计算器"中创建的线性调频脉冲配置、看看它是否有效?

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil;

    Ramp Timing Calculator 不允许我输入小于64个样本的数字。

    此致、
    Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    很抱歉。 我们很快将(修复)并发布更新版本的 RadarStudio。 目前、我可以共享32个 ADC 样本的下图。

    如果您可以共享所需的斜率和采样率、我可以通过更新的"斜坡计时计算器"运行该程序并将其发送给您。

    此致

    Anil