This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何提高3D 点云可视化的检测点

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647223/awr1443boost-how-to-increase-the-detected-point-for-3d-point-cloud-visualization

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

我们目前正在使用 AWR1443BOOST 来检测项目中的电线。 问题是雷达检测到的点太少、无法获得可行的点云可视化。 我们还尝试了毫米波可视化 ROS 驱动程序、我们可以看到物体在移动、但形状几乎无法理解。

我们是否有任何方法可以增加点数或创建良好的点云可视化? 如果有人知道、请向我们提供一些指导和指导。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cong Pham、

    有关检测到的物体数量和检测矩阵详细信息的查询回答如下:
    e2e.ti.com/.../2306304

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cuong Pham:

    您是否有兴趣在图中将电线视为直线? 您能否分享当前的情况? 导线所用的材料是什么? 是金属吗? 它是否平稳?

    通常、如果导线处于静止状态、则不会看到超过一个检测点。 不过、如果导线处于运动状态且由金属制成、并且粗糙、我希望看到更多检测。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Raghu。 我们已经检查过这一点、但增加 MMW_MAX_OBJ_OUT 似乎仅适用于2D 绘图。 是否有必要随仰角增大最大物体点、如果有这样的方法、是否会对雷达或类似的物体造成损害?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    非常感谢您的回答。 是的、我们需要一种在场景中可视化导线的方法。 这是点云可视化、很难"理解"哪个是线。

    导线覆盖了多条金属线、图形具有可重传性(Bragg 图形)。 您可以在下图中看到它。 电力线是固定的、但雷达将与无人机一起携带和移动、因此基本上电力线和雷达之间会发生移动。

    我们还考虑从雷达获取原始信号并进行相应处理、以获取与电力线覆盖图的形状相对应的物体角度。 有没有办法做这件事呢?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  

    雷达的一个难题是其角分辨率取决于天线的数量。 例如、1443具有4个 Rx 和3个 TX 天线。 其中只有12个用于方位角、这意味着方位角分辨率限制为~15度。 这意味着、如果两个反射器在相同的距离和相同的速度下(在您的测试中应该是这样)、则雷达将无法对它们进行距离检测。

    幸运的是、可能有一个解决方案。 雷达具有出色的距离和速度分辨率。 您能否将雷达安装在无人机上、然后重复实验?  

    由于无人机将 w.r.t 移动到导线、因此导线的各个部分将以速度和距离进行解析。 然后、导线的形状可能变得明显。 如果您没有主动式无人机、您能否尝试将雷达放置在移动平台上并模拟实验。  

    此致

    Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我们知道、可以将雷达安装在移动平台上、并使用里程测量数据记录点。 我们目前也在尝试它。 无论如何、这并不是我们项目的确切目的。 我们的目标是使用雷达和更简单的解决方案来检测电力线、无人机将自动识别路径并沿电力线移动(只要存在电力线迹象)。

    我们是否有任何方法可以将雷达扫描范围限制在特定范围内(例如从2米到10米)、以及如何使雷达检测物体上的多个点? 如果可能、您能否向我们提供一个直向方向、例如我们可以在代码中的哪个位置进行修改?

    非常感谢。 我们的项目目前处于停滞状态。 只要存在可行的线路输入、识别就不是问题、因为有许多算法可以识别线路特性。

    此致、

    Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cuong、

    关于限制检测范围的问题、您可以使用 peakGrouping API (mmWave SDK 用户指南的第25页)。 请注意、第5个和第6个输入允许您指定最小范围和最大范围(在范围索引中)。 此外、禁用多普勒和范围内的 peakGrouping。

    然后、您可以降低 CFAR API 中的阈值(对于距离和多普勒)、以查看更多检测点。

    如果可能、您能否共享您正在使用的线性调频脉冲配置? 在任何情况下、请确保已配置为最佳距离分辨率(即最高射频带宽)。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    目前、我们已回到雷达项目。 根据我们的理解、距离分辨率是每个距离指数之间的距离、例如距离分辨率0.04 (m)、距离指数0将为0 -> 0.04、索引1将为0.04 -> 0.08、索引2将为0.08 -> 0.12、等等。 因此、我们尝试通过将第5个输入(minRangeIndex)修改为100、并将第6个输入(maxRangeIndex)修改为200、以检测100 * 0.04 -> 200 * 0.04之间的物体、从而将物体检测限制在最小和最大范围之间。 但是、结果是雷达仍然可以检测到小于最小距离的物体。 请告诉我们、这里有哪些不正确的地方?

    这是我们尝试的配置之一:

    %(%
    为 SDK 版本:01.00创建的百分比
    使用 Visualizer 版本:1.1.0.1创建的百分比
    频率百分比:77
    %平台:xWR14xx
    %场景分类器:best _range_res
    %方位角分辨率(度):15 +仰角
    %距离分辨率(m):0.044
    %最大不模糊距离(m):9.01
    %最大径向速度(m/s):1.
    %径向速度分辨率(m/s):0.13
    %帧持续时间(msec):100
    %范围检测阈值(dB):15
    %范围峰值分组:已禁用
    %多普勒峰值分组:已禁用
    %静态干扰消除:已禁用
    %(%
    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 7 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 0 1
    ProfileCfg 0 77 267 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4
    线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 2
    帧配置0 2 16 0 100 1 0
    guiMonitor 1 0 0 1
    cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
    peakGrouping 1 0 45 113
    multiObjBeamForming 1 0.5
    calibDcRangeSig 0-5 8 256
    sensorStart

    非常感谢您的支持!

    Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cuong:

    您对距离分辨率的理解是正确的。
    根据您的脚本、最低起始索引为45、最高为113。 因此、最近的物体约为20m、检测到的最远物体为50m。 您的意图是这样吗?

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    如果距离分辨率为0.044 (米)、是否不应最小= 45 * 0.044 = 1.98 (米)且最大值= 113 * 0.044 = 4.972 (米)? 因此、这意味着最近的物体将在2米到5米之间、但为什么要将其乘以10、那么根据您的计算结果、它将是20米到50米?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    好的。 你是对的。 我误读了距离分辨率。 使用此配置时、您不应看到[1.98 4.972]米以外的物体。

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您的回答。 但是、雷达仍会检测到该范围以外的物体。 我们如何解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这是一个错误、我们将在下一个 SDK 中修复它。 但是、您可以在文件"C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\post_processing.c"中的修复中进行修补。

    第122行,现为:

    IF (无分组)

       detectedObjFlag = 1;

    您可以将代码更改为

           IF (无分组)
       {
           if ((rangeIdx <= maxRangeIdx)&&(rangeIdx >= minRangeIdx))
           {
              detectedObjFlag = 1;
           }
           其他
           {
              detectedObjFlag = 0;
           }
       }

    本质上、当未选择任何分组时、不会检查范围限制。

    此致

    Anil