This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关使用毫米波传感器的几个问题。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443, IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652416/iwr1443-several-questions-on-using-mmwave-sensors

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件:IWR1642IWR1642BOOST

大家好、我们正在尝试在空中避障中使用毫米波传感器、这些是我们在几个月的工作后遇到的问题。

这些都是非常技术性的。

1.使用 IWR1443BOOST 在空中时得到一个半圆(在前向平面中)的错误检测、其半径似乎等于我们与地面的距离。 我们可以按零速度对其进行滤波、但您知道另一种方法吗? 我们的同事对这种现象的根源感兴趣。

2.使用1642而不是1443有什么优点(例如更高的分辨率、灵敏度等)。 我相信没有任何东西、尤其是对于无人机、但我们的接触器需要知道。

3.我们想知道您能否就如何在 ROS 和 Gazebo 中对毫米波传感器建模向我们提供任何想法?

4. TI 能否为我们提供任何天线建议、以便对电线、墙壁进行空中检测? 此外、天线的使用会以任何方式扭曲雷达坐标系统(我们是否仍然可以信任 X y 和 z 坐标它的输出)。

5.演示固件是否仍能在具有定制电路板和天线的 IWR1443上工作(需要使其更加紧凑)。

实际上、我是机器人和技术网络学研究所的员工、如果您为我们提供联系方式、以便我们能够获得有关毫米波传感器的专业支持、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    我现在只能回答几个问题、

    IWR1443具有用于 FFT 处理的硬件加速器。 而 IWR1642采用集成 DSP。 对于某些应用、这将支持对检测到的物体进行群集甚至分类、而对于其他应用、这将导致更高的精度。 这只是 DSP 是否适合您尝试使用传感器的目的的问题。

    3、有一个实验室将毫米波传感器与 ROS 点云可视化工具结合使用、可从 以下网址获取:dev.ti.com/.../

    在使用最新版本的 ROS 时、本实验也有一些勘误表: e2e.ti.com/.../651110

    最后值得注意的是、1月中旬将发布成熟的感知和避免使用 ROS 的实验。


    我需要几天时间来回答您的其他三个问题。 我应该在本周结束前为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加到 Akash 的响应:

    项目1.

    另请注意:

    1.1:IWR1642上的 IF 带宽限制为5MHz (最大采样率12.5MSPS)、而 IWR1443为15MHz (最大采样率37.5MSPS)。

    1.2:IWR1642具有2根 TX 天线、而 IWR1443具有3根 TX 天线。 因此、IWR1642BOOST EVM 不提供仰角信息。 使用不同的天线设计、您可以从 IWR1642获取仰角、但这会影响方位角分辨率。  

    1.3:IWR1642具有两倍的雷达立方体存储器。

    项目5:

    5.1:角度估算部分特定于 IWR1443BOOST EVM 的天线设计(天线模式、空间分离等)、如果定制板具有不同的天线设计、则需要进行修改。

    5.2:您可能还对我们合作伙伴 D3 Engineering 提供的以下小型模块感兴趣。 此电路板上的天线设计与 IWR1443BOOST EVM 上的天线设计相同。

    http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/thirdpartydevtoolfolder.tsp?actionPerformed=productFolder&productId=25860

     尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash thx 作为您的响应。

    要在问题3上清楚说明:

    我们不需要 ROS 节点、我实际上是在您发布 ROS 节点之前自行创建的。

    我们尝试确定的是、是否有方法对毫米波传感器进行建模、因此它将模拟(或正确仿真)仿真在仿真后的 Gazebo 环境中的毫米波传感器行为。  如果您的 ROS 开发团队有任何有关我们如何实现该功能的线索、我们将非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    这些问题是否有任何更新?