This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443BOOST:关于通过串行链路从 IWR1443读取检测到的对象的原始数据

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650195/linux-iwr1443boost-about-reading-raw-data-for-detected-objects-from-iwr1443-over-serial-link

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Linux

目前、我在通过串行链路从 IWR1443读取原始数据时遇到问题。 这是我在 J6上使用的引脚编号:3 (GND)、6 (Tx)、8 (Rx)。 SOP0=1、SOP1=0、SOP2=0设置为功能模式。 Buad Rate 使用建议值。 我可以使用基于网页应用的演示可视化工具获取输出,但我无法从使用的串行引脚获取任何内容。 我还使用示波 器测试 J6上的上述引脚、但没有任何信号输出。 请帮我解决。

此外、C/C++中是否有任何示例代码可从 IWR 1443读取原始数据以供参考?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    J6接头实际上是向后的! 这是我在12月12日星期二才知道的一个问题。 在这种情况下、原理图是正确的、而表不正确。 我认为、如果您只是反转连接、您的问题很可能会得到解决。

    如果这不起作用、或者您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这没有解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    很抱歉耽误您的时间、但我认为此问题已离线解决。 此 TT 上是否有任何待处理商品?


    谢谢、
    Akash