请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
工具/软件:Linux
目前、我在通过串行链路从 IWR1443读取原始数据时遇到问题。 这是我在 J6上使用的引脚编号:3 (GND)、6 (Tx)、8 (Rx)。 SOP0=1、SOP1=0、SOP2=0设置为功能模式。 Buad Rate 使用建议值。 我可以使用基于网页应用的演示可视化工具获取输出,但我无法从使用的串行引脚获取任何内容。 我还使用示波 器测试 J6上的上述引脚、但没有任何信号输出。 请帮我解决。
此外、C/C++中是否有任何示例代码可从 IWR 1443读取原始数据以供参考?