主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL、、
大家好、在阅读数据表时、绿光 LED 似乎用于测量心率。 而红色 LED 用于测量 SpO2应用。
我使用 CC3220SF-LAUNCHXL 和使用 SPH7050的定制 AFE4403模块。 这些是我的问题。
1.是否无法同时打开 SPH7050的绿色和红色 LED?
换句话说、我无法同时测量心率和 SpO2?
2. HRM (心率监测)应用是否必须使用绿色 LED?
在数据表中、没有说我必须为 HRM 使用绿色 LED。
我很好奇、我是否可以使用单个 LED (绿色或红色、如果我只能使用一个 LED)同时计算心率和 SpO2。
虽然 TI 的 SLAA655显示" PPG 信号的周期性对应于心率"、但我想检查此器件、因为我认为绿色 LED 如果猜对了、可以提供更好的 HRM 结果。
3.我阅读了有关 AFE4403EVM 源代码的信息。
AFE4403EVM_FW_SRCv2.3不计算 心率或 SpO2;它通过 USB 将 LED 值发送到计算机。
MPS430F5529的速度是否不够快、无法计算心率或 SpO2?
虽然使用 GUI 显示这些值很好、但我很好奇是否有人尝试使用 MSP430系列或 CC32xx MCU 系列计算这些值。
最后、 TI 的 SLAA655 不会详细介绍 SpO2计算。
是否有 TI 或其他来源提供的用于心率/SpO2计算的资源?
感谢你能抽出时间。