This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:AFE4403能否同时驱动 SPH7050#39的红色和绿色 LED?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, AFE4403, AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652710/afe4403-can-the-afe4403-drive-both-sph7050-s-red-and-green-led-at-the-same-time

器件型号:AFE4403
主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL、、

大家好、在阅读数据表时、绿光 LED 似乎用于测量心率。 而红色 LED 用于测量 SpO2应用。

我使用 CC3220SF-LAUNCHXL 和使用 SPH7050的定制 AFE4403模块。 这些是我的问题。

1.是否无法同时打开 SPH7050的绿色和红色 LED?

换句话说、我无法同时测量心率和 SpO2?

2. HRM (心率监测)应用是否必须使用绿色 LED?

在数据表中、没有说我必须为 HRM 使用绿色 LED。

我很好奇、我是否可以使用单个 LED (绿色或红色、如果我只能使用一个 LED)同时计算心率和 SpO2。

虽然 TI 的 SLAA655显示" PPG 信号的周期性对应于心率"、但我想检查此器件、因为我认为绿色 LED 如果猜对了、可以提供更好的 HRM 结果。

3.我阅读了有关 AFE4403EVM 源代码的信息。

AFE4403EVM_FW_SRCv2.3不计算 心率或 SpO2;它通过 USB 将 LED 值发送到计算机。

MPS430F5529的速度是否不够快、无法计算心率或 SpO2?

虽然使用 GUI 显示这些值很好、但我很好奇是否有人尝试使用 MSP430系列或 CC32xx MCU 系列计算这些值。

最后、 TI 的 SLAA655 不会详细介绍 SpO2计算。

是否有 TI 或其他来源提供的用于心率/SpO2计算的资源?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    由于 LED2的时序控制信号在绿色和红色 LED 之间共享、因此一次只能打开一个。
    此外、绿色和红色 LED 只有一个转换阶段、因此同时点亮它们毫无意义。

    HRM 的绿色 LED 选择基于一些研究、这些研究表明绿色波长不受皮肤因素的影响。 至于 AFE4403、我们没有任何限制、完全取决于应用和所涉及的后处理。

    是的、正确、然后 EVM 将原始数据发送到显示该数据的 PC。 可以对 MSP430进行编程以计算心率或 SpO2、但我们将其留给客户、因为不同的客户可能采用不同的方法来计算心率或 SpO2。

    下面是讨论 SpO2计算的参考设计链接。
    www.ti.com/.../tidu475.pdf

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Prabin Yadav"]绿色波长不受皮肤因素的影响。 [/报价]

    谢谢、Prabin。 我从"手腕和前额光体积描记、V 维兹巴拉等红外光的比较"中发现

    [引述]

    已知短波长(蓝色和绿色)的光穿透的距离小于长波长(红外)的光。
    因此、使用较短波长光学信号的 PPG 受组织更深运动的影响较小。

    [/报价]

    然后、  

    [引用 user="Prabin Yadava)]以下是讨论 SpO2计算的参考设计链接。
    www.ti.com/.../tidu475.pdf

    是否有使用 SPH7050的绿色 LED 与 AFE44xx 系列进行心率计算的参考材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    波长的选择完全取决于应用、身体位置、皮肤因素等 它基本上是由生物参数管理的,我不是这个领域的专家。

    计算心率的一种简单方法是计算给定时间范围内的峰值数量、并将其转换为每分钟的心搏数。 我们没有任何参考资料介绍用于查找心率的算法、因为这取决于客户。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabin。

    [引用 user="Prabin Yadav"]我不是该领域的专家。

    我明白了。 我在 TI 的医疗论坛中尝试了这一问题。

    但是、当我在"器件型号"空白处键入 AFE4403时、问题会自动发布在 TI 的光学论坛上、我 只能选择光学论坛。

    那么、在使用绿色 LED 时、您能帮助我发布有关该算法的问题吗? 我希望医疗论坛团队能为我提供帮助。

    最后 、假设 我对256个 LED 值进行采样。

    [引用 USER="Prabin Yadav]]计算心率的一种简单方法是计算给定时间范围内的峰值数并将其转换为每分钟的心搏数。 [/报价]

    配置 AFE4403的 TX3_MODE 后(在 CONTROL3寄存器中)、

    您的意思是、我可以对"LED2-ALED2VAL"样本应用频率计算、例如 FFT、以获取心率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    让我检查一下我是否可以将此帖子移至医疗论坛。
    是的,您可以在 FFT 频谱中查找峰值以查找心率频率。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Prabin。 我认为、由于您的努力、这个主题可能会被关闭。

    您能不能在这里给我留下一个答案吗?是否可以向医疗论坛发布问题、询问采用绿色 LED 的 HRM 算法?