请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OPT3002您好!
OPT3002有问题。 它似乎有时甚至不是所有时间都能正常工作。 我已将其连接到 Arduino Uno、如果我断开设备电源并重新连接、它将停止发送数据。 只有当我多次上传代码时、器件才会再次开始发送数据。 IM 使用由 closedcube 提供的示例代码。 我附上了一张工作图。 当它不起作用时、我会得到错误代码20。
任何人都知道问题是什么。 硬件方面的一切都已经过仔细检查、例如电平转换器、上拉电阻器、布线等 我已经尝试过另一个 OPT3002器件和其他 Arduino 板、mbeds 等、但仍然遇到相同的问题。