This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备无法正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647653/device-not-functioning-properly

主题中讨论的其他器件:OPT3002

您好!

OPT3002有问题。 它似乎有时甚至不是所有时间都能正常工作。 我已将其连接到 Arduino Uno、如果我断开设备电源并重新连接、它将停止发送数据。 只有当我多次上传代码时、器件才会再次开始发送数据。 IM 使用由 closedcube 提供的示例代码。 我附上了一张工作图。 当它不起作用时、我会得到错误代码20。

任何人都知道问题是什么。 硬件方面的一切都已经过仔细检查、例如电平转换器、上拉电阻器、布线等 我已经尝试过另一个 OPT3002器件和其他 Arduino 板、mbeds 等、但仍然遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naeem、

    您是否最终确定了问题? 这听起来像是上电序列中的一个问题。 如果您仍需要帮助、请告诉我