This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73:关于 LM73中的股压低

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73, TMP116, TMP302, TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652866/lm73-about-thigh-tlow-in-lm73

器件型号:LM73
主题中讨论的其他器件: TMP116TMP302TMP107

尊敬的支持团队:

对于 LM73 、在循环通电后、股部和低电平值将为 Loss、对吧?  是否有一个温度传感器可以在相同的精度和相同的范围内工作、从而保持大腿/小腿的设置? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    正确。 在下电上电后、寄存器内容将被清零至其默认值。
    对于推荐的器件、请等待相关团队成员从1月的第一周年末假期回来。 报
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    TMP116是我们唯一具有 I2C 接口和 EEPROM 进行设置的器件。 TMP107是另一个本地温度传感器、具有 EEPROM、但接口为 UART。 您可能会考虑使用我们的开关产品之一、例如 TMP302、它提供各种预设和可配置的股部/股部限制。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    非常感谢大家的推荐!
    您是否拥有超过125~150度范围的 TMP116精度数据? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    图2显示了高达150C 的典型精度。 我们不保证精度超过125C。

    谢谢、