您好!
我尝试为 MP 开发刷写工具、参考文档为 swra551-page13。
另外 ,请参考 e2e 帖子,如下所示:
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
我的问题是如何根据"wrtie to flash command"计算每个包的校验和? (在 swra551-page15中)
谢谢。