This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何在不使用 uinflash 工具的情况下使用写入闪存命令?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652346/awr1642-how-to-use-the-write-to-flash-command-without-uinflash-tool

器件型号:AWR1642

您好!

我尝试为 MP 开发刷写工具、参考文档为 swra551-page13。

另外 ,请参考 e2e 帖子,如下所示:

https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/637534?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=How%20to%20flash%20the%20sflash%20without%20UNIFLASH%20under%20the%20ARM%2FLinux%20system

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

我的问题是如何根据"wrtie to flash command"计算每个包的校验和? (在 swra551-page15中)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、
    我们将在下周之前再次与您讨论此事。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    校验和根据发送到器件的数据包进行计算。

    校验和是数据包所有字节的总和、不包括同步字、数据包长度和校验和。

    通过在加法期间忽略溢出、校验和被截断为1个字节。

    此致、

    Prathyusha Teja.i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Prahyusha Teja.i、

    它现在可以工作了。

    感谢你的帮助。