This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112应用

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652573/tmp112-tmp112-application

器件型号:TMP112

1、TMP112是否多次影响焊接? 从一开始、这三个方面都很好。 两次焊接后、第一件的温度正常。 第二部分的温度高于正常值。 温度高于5 C、第三部分为0 C            

2、在手册中、我们阅读了有关材料精度的校准部分内容。 示例是三个斜率的最大精度和最小精度。           

 如下所示:     1:找出-15 C 和+50 C 之间的最坏情况            

例如、如果用户只关心-15和+50 C 之间的温度精度、使用和两个斜率计算运算可以确定最差的精度。

在上述示例中计算的最大值和最小值将应用于实际情况。 如果读取转换的温度为30°C、则如何应用该+0.58和-0.5的值。            Max 和 Min 计算三个不同部分的斜率

3、手动说明该值、是否固定在单个值中、然后在校准时将应用程序调整到实际温度; 或者、程序将根据实时计算最大值和最小值的三段读取温度值、并将实际温度应用到标准。            

这是一个暂时不能理解的地方。 希望能得到技术支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garin、

    1.您能否澄清您的具体用例? 您是否多次焊接器件? 如果不是、"焊接"是什么意思? 您的系统中是否有3个 TMP112?

    2.我们确实了解到精度公式存在一些混乱。 该团队正在努力在下一版数据表中修复这些问题。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不考虑焊接问题。 是否可以提供有关更正问题的示例、以便我可以继续完成项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garin、

    感谢您与我们联系。 只要不因建议的回流温度过热而损坏模塑化合物和引脚、对器件进行几次回流焊不会对温度精度造成任何问题。 仅当您使用低于3.3V 的较低电压时、才会应用数据表中的校准部分。 如果您使用的是3.3V 电源、则无需执行校准。

    希望这对您有所帮助。
    Aaron