This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112长转换时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652715/tmp112-tmp112-long-conversion-time

器件型号:TMP112

您好 TI  

我的客户在 PCBA 板中使用 TMP112、如果他们将 PCBA 从  25度转移到-25度低温箱、则需要花费20分钟来获得温度值(-25度)。 规格的转换时间仅为26ms、但在我们  突然改变环境温度时未显示任何数据。 下面是  -25 度 低温 箱中的 PCBA 状态。 它包含一 个防水塑料袋和一张普通纸、 最内部是 PCBA。 客户认为20多岁的时间在这段时间内很长,这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:
    检测-25°C 所需的时间是20分钟还是20秒?
    无论如何、假设20秒是一段很长的时间、即使温度突然变化、顺便说一下、这是从22°C (室温)到-25°C 的变化吗? 如果不是、请进行澄清。
    我假设热梯度主要由 PCB 周围的介质(袋+填充材料)决定。 证明这一点的最佳方法是将热敏探头作为参考仪器放入包装袋内、然后重复实验。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    时间是20分钟、而不是20秒、因此客户认为时间太长。

    以上测试 环境是其实际应用、不仅适用于测试、还可通过 MCU i2c 获取温度值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    感谢您与我们联系。 我只想向大家说明一下、转换时间和热响应时间是两个不同的方面。 数据表中指定的26ms 转换时间是每个温度结果从 ADC 转换温度所需时间的自动转换序列。

    由于您将 TMP112放置在多个防水层内、因此还会形成一个绝缘体、使器件能够即时响应温度。 您提到您的箱体环境从22°C 冷却到-25°C 这有时需要斜降至所需的温度。

    只有在使用硅树脂或高密度油等非导电流道时、您才可以将 TMP112浸入腔室中而不使用低温箱或塑料袋、从而验证热响应时间。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron