请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP112 您好 TI
我的客户在 PCBA 板中使用 TMP112、如果他们将 PCBA 从 25度转移到-25度低温箱、则需要花费20分钟来获得温度值(-25度)。 规格的转换时间仅为26ms、但在我们 突然改变环境温度时未显示任何数据。 下面是 -25 度 低温 箱中的 PCBA 状态。 它包含一 个防水塑料袋和一张普通纸、 最内部是 PCBA。 客户认为20多岁的时间在这段时间内很长,这是正常的吗?