主题中讨论的其他器件: TMP102
您好!
我最近购买了 TMP102EVM 并使用内含的软件对其进行了测试。
然后转至"Registers"选项卡->单击各个寄存器->然后按"Help w Reg "以了解各个寄存器的信息。
我有以下问题:
问题1. TMP102有5个寄存器。 即指针寄存器、温度寄存器、配置寄存器、T_LOW 限制寄存器、 T_HIGH 寄存器。 那么、我如何找出指针寄存器地址、因为上面的打印屏幕不显示指针寄存器?
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
问题2. 对于 Temp 寄存器和 CONFIG 寄存器、当我单击"Help w Reg (帮助 w 注册)"按钮时、每个文档都会显示出来、两个文档都将各自的寄存器地址指示为"00h"、如上面的屏幕截图所示。 那么、这是拼写错误还是我缺少一些理解?
谢谢、此致、
磅