This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102EVM:-对寄存器地址有疑问?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652857/tmp102evm---question-about-registers-address

器件型号:TMP102EVM
主题中讨论的其他器件: TMP102

您好!


我最近购买了 TMP102EVM 并使用内含的软件对其进行了测试。

然后转至"Registers"选项卡->单击各个寄存器->然后按"Help w Reg "以了解各个寄存器的信息。

我有以下问题:

问题1. TMP102有5个寄存器。 即指针寄存器、温度寄存器、配置寄存器、T_LOW 限制寄存器、 T_HIGH 寄存器。 那么、我如何找出指针寄存器地址、因为上面的打印屏幕不显示指针寄存器?

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

问题2. 对于 Temp 寄存器和 CONFIG 寄存器、当我单击"Help w Reg (帮助 w 注册)"按钮时、每个文档都会显示出来、两个文档都将各自的寄存器地址指示为"00h"、如上面的屏幕截图所示。 那么、这是拼写错误还是我缺少一些理解?

 

谢谢、此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LzBone、
    请参阅 TMP102数据表中的第7.5节。 这里对所有5个寄存器进行了详细描述。 GUI 上的帮助文件只是一个"可视"帮助、而不是数据表内容的替代。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp102.pdf

    我添加了相关的指针 reg 和寄存器地址作为此帖子的参考:

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢您的回复。 现在、我已清楚配置寄存器。

    至于指针寄存器、在"帧2 "期间、主器件将根据其要执行的操作设置 P1和 P0。

    因此、从器件将获取该2位信息并执行相应的操作。 也就是说、主器件并不需要知道从器件的指针寄存器地址、因为帧2数据是针对指针寄存器的、主器件和从器件都知道该地址。 我的解释是对的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、

    I2C 主设备是在传输过程中发起传输并发送指针寄存器值的设备。 因此、主器件必须"知道"它正在发送的值。

    谢谢、