工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我尝试通过更改"mmWave_DFP_00_09_01_06"中的"mmwaveconfig。txt"来将斜坡斜率设置为约35MHz/usec。 我刚刚将参数"freqSlopeConst"从"621"更改为"708"。 但显示了错误消息"Profile Configuration failed deviceMap 1 with error code 46"。 如果"mmWave_DFP_00_07_00_04"中的类似设置、则不会出现任何问题。 请您如何解决此问题?
此致、