This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1243BOOST:由 DFP_09设置斜坡斜率

Guru**** 2588655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652354/compiler-awr1243boost-ramp-slope-setting-by-dfp_09

器件型号:AWR1243BOOST

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我尝试通过更改"mmWave_DFP_00_09_01_06"中的"mmwaveconfig。txt"来将斜坡斜率设置为约35MHz/usec。 我刚刚将参数"freqSlopeConst"从"621"更改为"708"。 但显示了错误消息"Profile Configuration failed deviceMap 1 with error code 46"。 如果"mmWave_DFP_00_07_00_04"中的类似设置、则不会出现任何问题。 请您如何解决此问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    出现此问题的原因是两个版本的 mmwavelink_exmple 应用程序之间存在差异。
    在 v0.9示例中、将两个配置文件发送到器件(radarSS)、其中第二个配置文件的 startFreConst 为78.95GHz、但斜率与给定的"mwaveconfig .txt"相同。

    因此、当斜坡的第二个轮廓结束频率超过81GHz 时、将'freqSlopeConst'从'621'增加到708'时、RadarSS 返回'46'错误值。

    请参阅'mmw_example.c:MMWL_profileConfig'函数的源代码、其中'rlSetProfileConfig' API 正在使用 ProfileCount 作为'2'进行调用。


    希望您了解这个问题背后的原因。


    此致、
    Jitendra