This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何了解正/负频域中的位置?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648800/awr1243-how-to-understand-if-position-in-the-positive-negative-frequency-domain

器件型号:AWR1243

你好、冠军、
  您能否帮助解释 IF 频率 f_if 如何通过接收信号频率 f_R 和 LO 频率 f_LO 来确定?
  f_if = f_R - f_LO 或 f_if = f_LO - f_R?
   如果线性调频脉冲的斜率为正、f_R < f_LO、如果线性调频脉冲的斜率为负、f_R > f_LO。 DFE 如何将这两种情况映射到正频域中?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    对此我不是很确定、我将在周一的某个时候与 AWR 团队讨论并为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    公式'f_if = f_LO - f_R'正确。 如果线性调频脉冲的斜率为负、f_R > f_LO、则目标的 IF 频率为负。 在双色模式下、DFE 配置不会在正斜率和负斜率之间发生变化。 在复数1X 模式下、如果斜率为负、则从0到 f_IFmax 的频率将被滤除。 如果斜率为正、则从-f_IFmax 到0的频率将被滤除。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:
    非常感谢您的回复。
    另一个问题是针对负斜率情况、除了从0到 F_IFmax 的滤波频率之外、还有其他步骤。 由于近物体位于直流附近的负频率中、而远物体位于较高的负频率中。 如果我们对 IF 信号执行 FFT、则零点二进制对应于 far 对象、而较高二进制对应于 near 对象。 是这样吗? 如果是、我们需要一个软件步骤来处理距离 bin indxe 和物体距离之间的映射。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    你是对的。 如果斜率为负,则需要反转频谱才能正确查看。 在反转频谱时、请使用以下 MATLAB 公式、  

    啁啾_data = chirp_data ([1 end:-1:2]);  

    本质上、"零位"保持在它所在的位置、剩余的纸槽反向约为"零位"。

    此致
    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:
    非常感谢您的详细解释。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam