请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 你好、冠军、
您能否帮助解释 IF 频率 f_if 如何通过接收信号频率 f_R 和 LO 频率 f_LO 来确定?
f_if = f_R - f_LO 或 f_if = f_LO - f_R?
如果线性调频脉冲的斜率为正、f_R < f_LO、如果线性调频脉冲的斜率为负、f_R > f_LO。 DFE 如何将这两种情况映射到正频域中?
谢谢、
Adam