器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
你好。 我想问一个问题 TDC1000-TDC7200 EVM。 我想使用 ToF 进行浓度测量。 但是、当我进行测量时、我看到 ToF 值发生了很大变化、我在容器中进行了任何变化。 它的原因是什么? (我用胶连接压电体。)
我的第二个问题是、如果我对液体进行浓度测量(例如将酒精滴到水中、然后找到水密度)、我的应用的最佳设置是什么(ı 使用1MHz 压电式)? 我正在等待您的建议。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
你好。 我想问一个问题 TDC1000-TDC7200 EVM。 我想使用 ToF 进行浓度测量。 但是、当我进行测量时、我看到 ToF 值发生了很大变化、我在容器中进行了任何变化。 它的原因是什么? (我用胶连接压电体。)
我的第二个问题是、如果我对液体进行浓度测量(例如将酒精滴到水中、然后找到水密度)、我的应用的最佳设置是什么(ı 使用1MHz 压电式)? 我正在等待您的建议。 谢谢。
您好!
我附加了一些设置、这些设置应该适用于在水中具有该距离的设置。 请记住、如果这是嘈杂环境或回波不是很强、则可能需要调整阈值。
e2e.ti.com/.../TDC1000_5F00_Setup_5F00_concentration.txt
请注意、活动通道为 CH2。 如果这是您的电路板的设置方式、您可能需要将其更改为 CH1。
对于浓度测量、小幅变化应在1ns 范围内。 介质中的大干扰可能会导致飞行时间内大约1us 的尖峰、但通过这些宽裕度连续波动是不正常的。
此致、
你好。 我有疑问。 当我测量浓度时、TOF AVG 变化不大(可能为+/- 2ns)。 但是、如果我在3或4分钟后测量浓度、TOF AVG 会发生变化。 新的 ToF 也没有发生很大变化。 例如、当我第一次测量浓度时、ToF AVG 85314ns、在200个样本后、它可以是85312ns、但 TOF AVG 从85300ns 开始、在200个样本后、它可以是85298ns。 这些不同的值有什么原因? 谢谢。