This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200浓度测量

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650568/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-concentration-measurement

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

你好。 我想问一个问题 TDC1000-TDC7200 EVM。 我想使用 ToF 进行浓度测量。 但是、当我进行测量时、我看到 ToF 值发生了很大变化、我在容器中进行了任何变化。 它的原因是什么? (我用胶连接压电体。)

我的第二个问题是、如果我对液体进行浓度测量(例如将酒精滴到水中、然后找到水密度)、我的应用的最佳设置是什么(ı 使用1MHz 压电式)? 我正在等待您的建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ToF 的微小变化是正常的、但如果您看到较大的变化、这些变化可能是由一些因素造成的。 换能器和容器之间的耦合不良、液体中的气泡或液体中的任何干扰等。

    您能否提供有关您的设置的更多信息? 最佳设置将取决于测量浓度的距离。 换能器和反射器之间的距离是多少?它通过什么介质(我假设是水)?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换能器和反射器之间的距离为7.2厘米。 介质是水。

    我使用的是塑料容器。 这种情况的最佳配置是什么? 您说过"小变化"。 什么是小变化。  例如、4000ns 是方便的? 容差值是多少?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了一些设置、这些设置应该适用于在水中具有该距离的设置。 请记住、如果这是嘈杂环境或回波不是很强、则可能需要调整阈值。

    e2e.ti.com/.../TDC1000_5F00_Setup_5F00_concentration.txt

    请注意、活动通道为 CH2。 如果这是您的电路板的设置方式、您可能需要将其更改为 CH1。

    对于浓度测量、小幅变化应在1ns 范围内。 介质中的大干扰可能会导致飞行时间内大约1us 的尖峰、但通过这些宽裕度连续波动是不正常的。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量小塑料容器中的浓度(非水平)。 我看到变化大约为50ns、每次都发生。 有时、我再次启动程序、我看到不同的 ToF 值、它也在发生变化。 您是否具有浓度应用的配置。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一帖子中附加的设置适用于您的浓度应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要试一下。 您是否有任何想法,我应该为这个变化的值做些什么? 我 ı 确定液体的命运值、并考虑使用 TOF 值来确定液体的命运值。 但价值正在发生很大变化。 我将再次尝试连接压电式、但我在您的数据表中也这样做了。 您是否有其他不同的原因导致此更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我有疑问。 当我测量浓度时、TOF AVG 变化不大(可能为+/- 2ns)。 但是、如果我在3或4分钟后测量浓度、TOF AVG 会发生变化。 新的 ToF 也没有发生很大变化。 例如、当我第一次测量浓度时、ToF AVG 85314ns、在200个样本后、它可以是85312ns、但 TOF AVG 从85300ns 开始、在200个样本后、它可以是85298ns。 这些不同的值有什么原因? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用您的配置进行浓度测量。 程序首先是正常的、但随后会发生变化。 例如、ToF AVG 首先是95227、可以是95226或95228、但它可能会在3ns (而非1ns)后更改3000个样本。 我该怎么办? 我无法理解其原因。 我阅读了 tdc1000数据表、但无法理解配置值的含义。 您能解释一下它的含义和效果。 谢谢。