请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 我喜欢使用 IWR1443检测200- 300m 远的自行车。
在日本、79GHz 雷达的发射功率可达10mW (最大值)。
我认为 IWR1443BOOST 在200m 时无法检测到它、因为它的天线图案太宽。
但我希望它的天线可以适当地修改为窄、它可以做到这一点。
您认为这是可能的还是不可能的?
如果你给我任何评论,那对 我很有帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我喜欢使用 IWR1443检测200- 300m 远的自行车。
在日本、79GHz 雷达的发射功率可达10mW (最大值)。
我认为 IWR1443BOOST 在200m 时无法检测到它、因为它的天线图案太宽。
但我希望它的天线可以适当地修改为窄、它可以做到这一点。
您认为这是可能的还是不可能的?
如果你给我任何评论,那对 我很有帮助。
谢谢你。