This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:自行车的最大可能距离

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650938/iwr1443-maximum-possible-range-for-a-bicycle

器件型号:IWR1443

我喜欢使用 IWR1443检测200- 300m 远的自行车。

在日本、79GHz 雷达的发射功率可达10mW (最大值)。

我认为 IWR1443BOOST 在200m 时无法检测到它、因为它的天线图案太宽。

但我希望它的天线可以适当地修改为窄、它可以做到这一点。

您认为这是可能的还是不可能的?

如果你给我任何评论,那对 我很有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michiyo、

    可以在最终电路板旋转时修改天线、以便针对特定应用进行优化。 喇叭天线之类的东西听起来非常适合您尝试执行的操作。

    您现在可以做的一件事是购买一个光学透镜、以便集中您的 EVM 光束模式、尽管我目前无法评论透镜的位置供您使用。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    感谢您的评论。

    您的信息为我加油。

    我一直在考虑将喇叭天线应用于我们的应用。

    但我对喇叭天线没有任何经验。

    我将咨询 公司中能够设计天线的工程师。

    再次感谢