https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648371/opt101-sensor-linearity
器件型号:OPT101您好!
OPT101的数据表指出、传感器非线性通常 为 FS 的+/- 0.01%。 您是否可以为我提供有关非线性的更多数据?
在高输入信号还是低输入信号时偏差始终较大? 您是否有任何有关错误分布方式的数据?
误差以 FS 的百分比表示、该值在24V 电源电压下测量。 偏差(以 V 为单位)是否与电源电压成线性比例(即12V 电源电压导致的误差是 V 的一半、而24V 电源电压下的误差是 V 的一半)?
无论是否使用反馈电阻器("输出"引脚和"输入"引脚之间)、线性误差的单位均为%(即 、如果不使用反馈电阻器、则电源电压为24V、线性度预计为2、4mV)、 如果反馈电阻确实导致1/2电压、线性误差1、2mV)?
误差以典型值的形式给出、是否可以对最坏情况下的情况说些什么? 是否有任何有关误差扩散的测量?
在我工作的实际情况下、环境温度稳定在26 * C、因此是由不感兴趣的温度引起的变化。
提前感谢您的澄清!
此致
Anders T